에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Beam Displacement, s (mm) : --
Displacement of Secondary Reflection, x (mm): --
$$ s = t \cdot \sin{\theta} \left( 1 - \frac{\cos{\theta}}{\sqrt{n^2 - \sin^2{\theta}}} \right) $$ |
$$ x = \frac{t \cdot \sin{\left( 2 \theta \right)}}{\sqrt{n^2 - \sin^2{\theta}}} $$ |
s | Beam Displacement |
x | Displacement of secondary reflection |
θ | Angle of incidence between beam and plate normal |
t | Thickness of plate |
n | Refractive index of medium |
Determine the displacement of a collimated beam incident on a tilted plane-parallel plate, or window. This displacement is dependent on the angle of incidence, the thickness of the plate, and the refractive index of the plate. This calculator also determines the displacement of the secondary reflection resulting from a small portion of the beam reflecting off the glass-air interface of the plate.
The exit beam will be parallel to the input beam and magnification remains constant when imaging through a plane-parallel plate.
Question: What is the displacement of a beam and its secondary reflection when the beam passes through a 10mm thick N-BK7 plate at an angle of incidence of 15 degrees?
Answer: The beam displacement and secondary reflection displacement can be determined by:
The displacement of the beam is 0.916mm and the displacement of the beam’s secondary reflection is 3.499mm.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)