에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
콤팩트한 디자인과 일정한 빛의 강렬한 라인은 스캔 카메라 시스템이 사용되는 광섬유 라인은 darkfield 조명과 rectangular 조명이 필요한 시스템에 쉽게 사용됩니다.
튼튼한 하우징에 산업용 등급의 압축 성형된 알루미늄의 이 line light는 초점 렌즈의 보충으로 가능합니다. 봉인된 렌즈는 아크릴 창으로 보호되고 emitting fiber를 완전하게 둘러 쌉니다. 1” 거리에서 빛을 ¼” 두께로 빛을 초점 시킵니다. 초점 조절 가능한 adjustable focus 렌즈 모델은 렌즈의 위치를 섬유와 비교하며 조절하여 초점 위치와 line 두께를 조절 할 수 있습니다. 마운팅을 위해 ¼”-20 정사각형head 볼트를 위한 T-Slot이 있습니다.
Focusable Fiber Optic Line Lights | ||||
Stock No. | Line Aperture | A | B | C |
#57-019 | 1.5" x 0.020" | 2.5" | 0.312" | 0.20" |
#57-020 | 3.0" x 0.020" | 4.0" | 0.436" | 0.28" |
#57-021 | 6.0" x 0.020" | 7.5" | 0.562" | 0.39" |
![]() |
Low Profile Fiber Optic Line Lights | |||
Stock No. | A | B | C |
#53-986 | 0.187" | 0.138" | - |
#53-987 | 0.312" | 0.195" | 6" |
Low Profile Fiber Optic Line Lights (Unit: Inches)![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)