제품이 장바구니에 추가됨
Distortion 및 Telecentricity 사양
Edmund Optics Inc.

Distortion 및 Telecentricity 사양

저자: Gregory Hollows, Nicholas James

이 페이지는 Imaging Resource Guide단원 5.2입니다.

이전 단원에서 언급한 바와 같이 parallax와 distortion은 특정 Telecentric Lens의 품질 결정에 중요한 역할을 합니다. Distortion의 사양은 센서의 상대 조도, Roll Off 및 Vignetting서 훨씬 자세하게 설명하며 Telecentric Lens 사양은 TV distortion 또는 geometric distortion의 두 가지로 지정할 수 있습니다. 두 가지 모두 대개는 백분율 값으로 분류되지만, TV distortion 값은 거의 언제나 geometric distortion 값보다 낮아 잘못된 오해를 낳을 수 있습니다. Telecentric Lens에 geometric distortion 값이 지정되면 주어진 값이 렌즈가 지원할 수 있는 최대 센서 크기의 최대 필드 높이가 됩니다. 렌즈가 monotonic distortion을 갖고 있으면 지정된 값이 가장 높은 값입니다. 하지만 wave distortion의 경우에는 distortion의 실제 특성을 파악하려면 도표를 보는 것이 중요합니다(그림 1 참조).

Non-Monotonic, or Wave Distortion, Typical of Telecentric Lenses
그림 1: Telecentric Lens의 일반적인 non-monotonic 또는 wave distortion.

또 하나의 관련 사양은 telecentricity인데 이것은 보통 각도 단위로 지정되며 렌즈의 residual angular field of view로 생각할 수 있습니다. 안타깝지만 distortion이 zero인 렌즈는 없으므로 완벽한 telecentric lens도 없습니다. 그림 2에서는 1X Telecentric Lens에 대한 telecentricity 도표를 보여 줍니다.

Telecentricity Plot for a Typical Telecentric Lens
그림 2: 일반적인 Telecentric Lens용 Telecentricity 도표

그림 2의 도표에는 세 가지 라인이 있는데 각각 서로 다른 파장(적, 녹, 청)에서의 telecentricity를 나타냅니다. 이 도표에서 주목해야 할 가장 중요한 차이는 telecentricity가 파장에 따라 달라진다는 점이며 이는 측정한 부품에 대한 정확도가 부품 검수에 사용되는 빛의 파장(색깔)에 따라 변할 수 있음을 의미합니다. 이러한 차이가 절대값으로 보면 작을 수도 있지만, 시스템을 설계할 때는 가능한 최대한의 정밀도를 유지하도록 하는 것이 중요합니다. 이들 시스템에서는 설계 과정에서 telecentricity를 최적화시킨 대상 파장의 monochromatic illumination을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 적절한 조명 사용에 대한 자세한 내용은 올바른 조명 선택를 참조하십시오.

이전 단원다음 단원
본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요