제품이 장바구니에 추가됨
Cleaning Optics
Edmund Optics Inc.

Cleaning Optics

Optical Components Cleaning Kit

광학 부품을 구입한 뒤 적절한 관리를 통해 품질을 유지하고 사용 수명을 연장할 수 있습니다. 적절한 세척용 제품을 선택하고 올바른 방법을 이용하는 것은 부품 자체를 세척하는 것만큼이나 중요합니다. 잘못된 세척 습관은 연마된 표면이나 렌즈, 미러, 필터 또는 gratings과 같은 광학 부품에 사용된 특수 코팅을 손상시켜 거의 모든 용도에서 성능을 저하시킬 수 있습니다. 보편화된 올바른 광학 세정법을 찾을 수 없다면, 여기에 있는 몇 가지 팁으로 시작해 보세요. 단, 특수 광학, 소재, 코팅 및 어플리케이션에 관한 조언은 당사로 문의 바랍니다. 또한 광학 기기를 세척할 때 의복 및 주변 환경을 알고 있어야 합니다. 지퍼 및 단추가 있는 셔츠로 인해 광학 기기가 긁힐 수 있습니다. 마찬가지로 더럽거나 먼지가 많은 환경은 광학 용도에 부적합합니다.

세척용 제품

세척할 광학 기기 유형, 그리고 표면의 먼지 제거부터 얼룩 제거까지 필요한 관리 성격에 따라 다양한 세척 방법과 세척용 제품을 이용할 수 있습니다. Pick-Up Tools, Tweezers, 장갑, 압축 공기, 면봉, Lens Tissue, Lens Cleaners, Reagent-Grade Isopropyl Alcohol, Reagent-Grade Acetone, 그리고 De-Ionized Water와 같은 제품들을 이용해 제품 수명을 연장할 수 있습니다. 세척용 제품 유형별로 독특한 장점이 있습니다. Pick-Up tools 및 Tweezers는 세척 중에 광학 부품을 고정하는 데 유용합니다. 장갑은 손에 있는 수분이나 유분으로부터 광학 부품을 보호하는 역할을 합니다. 압축 공기는 광학 부품에 적용되어 있는 모든 코팅면을 직접 접촉하지 않으면서 표면의 먼지를 효과적으로 제거합니다. 면봉 및 Lens Tissue는 광학 부품에 상처를 내지 않으면서 오물을 효과적으로 닦아내는 수단을 제공하며 Lens Cleaners, Reagent-Grade Isopropyl Alcohol 및 Acetone, 그리고 De-Ionized Water는 광학 부품을 안전하게 세척합니다

중요한 점은 플라스틱 광학 부품 또는 플라스틱 하우징에 들어 있는 광학 부품은 절대 아세톤으로 세척해선 안된다는 점입니다. 아세톤을 사용할 경우 플라스틱이 손상됩니다. 따라서 플라스틱 광학 부품이 있을 경우 압축 공기, Reagent-Grade Alcohol 또는 De-ionized Water를 사용해야 합니다. 갖고 있는 광학 부품 또는 optical substrate 또는 코팅의 반응 유형을 잘 모를 경우 De-Ionized Water와 약간의 주방용 세제를 이용하는 것이 독성 화학물질로 인한 광학 부품 손상을 막을 수 있는 가장 안전한 방법입니다.

Please accept marketing-cookies to watch this video.


보편적인 클리닝 방법

렌즈

Cleaning Optical Lenses

먼지는 가장 흔한 오염원이며 보통의 경우 압축 공기를 이용해 제거할 수 있습니다. 추가 세척이 필요하면 Lens Tissue로 렌즈를 쥐고 Reagent-Grade Isopropyl Alcohol, Reagent-Grade Acetone 또는 렌즈 세척액을 몇 방울 떨어뜨리십시오. 가운데 부분을 누르면서 렌즈를 천천히 돌리며 바깥쪽으로 세척해 먼지를 표면에 흩어 놓지 말고 렌즈 밖으로 밀어 내십시오. 코팅 렌즈에 지문이 묻을 경우 얼룩이 생기거나 광학 부품이 손상되지 않도록 가능한 빨리 제거해야 합니다. 하지만 더 큰 오염 입자는 렌즈 티슈를 사용해 광학 부품을 세척하려 하기 전에 Dust-Free Blower를 사용해 제거해야 합니다. 큰 입자가 천 아래에 포집되어 있는 상태로 세척을 시도하면 표면이 긁힐 수 있습니다. 그래도 렌즈가 더러우면, 예를 들어 오일이 다시 번져 광학 부품에서 제거되지 않았을 경우 묽은 비눗물을 사용해 렌즈를 부드럽게 닦아 주십시오. 줄무늬가 있거나 비누기가 남아 있을 경우에는 Reagent-Grade Isopropyl Alcohol 또는 Reagent-Grade Acetone을 사용해 이 세척 과정을 되풀이하십시오.

Mirrors

Cleaning Optical Mirrors

오물 및 먼지를 압축 공기로 불어낸 뒤 끌어내는 식으로 세척해 미러에 묻어 있는 지문이나 기타 오염물을 제거할 수 있습니다. Drag Method에서는 Reagent-Grade Isopropyl Alcohol 또는 Reagent-Grade Acetone에 적신 렌즈 티슈를 표면에 대고 천천히 끕니다. 제대로 수행할 경우 용제는 균일하게 증발해 줄무늬나 얼룩이 남질 않습니다. 단순 금속 코팅은 섬세하기 때문에 이런 방식으로는 세척할 수 없습니다. 오물 및 지문은 bare metal-coated mirror에 영구적 손상을 유발하므로 코팅 수명 연장을 위해 손상 예방 조치를 취해야 합니다.

필터

필터는 렌즈나 미러와 동일한 방법으로 세척할 수 있습니다. 주로 사용하는 방법은 압축 공기 또는 Air Blower를 사용해 먼지를 제거하는 것입니다. 추가 세척이 필요하면 Reagent-Grade Isopropyl Alcohol, Reagent-Grade Acetone 또는 렌즈 세척액에 면봉 또는 Lens Tissue를 적셔 세척하면 됩니다.

Gratings

Diffraction gratings의 구성 방식으로 인해 권장하는 유일한 세척 방법은 압축 공기 또는 Air Blower를 사용해 표면의 먼지를 제거하는 것뿐입니다. grating surface의 직접 접촉이 필요한 방법은 피하십시오. Ultrasonic cleaning은 glass substrate에서 grating surface를 분리시킬 수 있으므로 사용해선 안됩니다.

참고: 오랜 제품 수명을 보장하려면 Gratings에 대한 것과 동일한 주의를 Wire Grid Polarizers에도 기울여야 합니다.

Micro Optics

Cleaning Micro Optical Components

Micro Optics도 Reagent-Grade Isopropyl Alcohol 또는 Reagent-Grade Acetone을 사용해 세척할 수 있지만 아주 작은 크기때문에 취급할 때 극히 주의해야 합니다. 예를 들어 micro lenses는 주로 지름 3mm 미만의 렌즈를 의미합니다. Non-Marring, Bamboo, 그리고 Plastic Tweezers와 같은 정교한 tweezers를 사용해 micro optic을 견고하게 고정하거나 Vacuum Pick-Up Tool을 사용할 수 있습니다.

대다수의 광학 제품 취급 시 양호한 상태로 관리할 수 있는 6가지 팁

  1. 항상 장갑 및 핑거 코트 착용. 손가락 끝에 있는 기름기는 때때로 광학 코팅에 손상을 주며, 지문이 광학 표면에 장기간 남아 있는 경우, 영구적인 얼룩이 될 수 있습니다.
  2. 항상 광학의 가장자리만 다룸. 장갑을 착용 시에도 손끝으로 절대 광학 표면을 만지지 마십시오.
  3. 절대 금속 기구로 광학을 다루지 말 것. 목재, 대나무 혹은 플라스틱 기구로 광학을 다루면 손상 가능성을 줄여줍니다. 소형 광학 취급 시에는 진공펜이 편리합니다.
  4. 항상 광학 렌즈는 부드러운 표면 위에 놓아둘 것 (특히 광학 표면이 볼록할 경우). 거칠고 더러운 테이블 위에 올려놓으면 광학 표면에 스크래치가 생길 수 있습니다.
  5. 광학 제품 저장 시, 깨끗하고 보풀이 일지 않는 티슈에 개별적으로 포장해 습기가 적은 곳에 보관할 것. 포장하지 않은 광학 제품을 같은 상자 혹은 가방 안에 절대 함께 저장하지 말아야 하며, 광학 제품 간에 접촉 시 손상이 발생할 수 있습니다. 또한, 무거운 물건을 광학 제품 위에 올려놓지 마십시오.
  6. 광학 제품에 입김을 불지 말 것. 또한, 광학 취급 시 타액과 같은 오염물을 방지하기 위해 껌을 씹는 행위 혹은 대화를 자제해야 합니다. 타액의 입자가 종종 표면을 얼룩지게 할 수 있습니다.
본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program