제품이 장바구니에 추가됨
왜 Achromatic Cylinder Lens를 선택해야 할까요?
Edmund Optics Inc.

왜 Achromatic Cylinder Lens를 선택해야 할까요?

Achromatic Cylinder Lens

Achromatic Cylinder Lenses는 기존의 Cylinder 렌즈에 비해 image plane에서 구면 및 색수차를 월등히 줄여주는 점을 포함하여 성능면에서 더 많은 장점을 제공합니다. LED 광원과 함께 사용할 경우, Achromatic Cylinder Lens는 line 생성에 적합합니다. LED는 주로 단색 조명 광원으로 여겨지지만, 일반적으로 약 30nm의 FWHM 스펙트럼 밴드폭을 가집니다.

표1은 다양한 achromatic cylinder lens 및 동일한 standard cylinder lens를 통해 초점이 맞춰진 520nm LED 선폭(line width)을 비교합니다. 감소된 선폭은 LED-based scanning 장치에 더 높은 해상도, 증가된 Signal-to-noise, 및 월등한 처리량을 제공합니다.

표 1: 다양한 focal length를 위한 최대 12.5mm 직경 cylinder lens의 선폭(line width)
Focal LengthAchromatic Cylinder LensCylinder Lens
25mm 60μm 275μm
50mm 8μm 77μm
75mm Diffraction Limited (8μm) 45μm
100mm Diffraction Limited (10μm) 34μm

그림 1은 PCX cylinder lens의 구면 수차 영향을 나타냅니다. achromatic cylinder lens로 색수차가 감소되는 이점이 있으며, 이런 경우 매우 얇은 line에서도 훨씬 더 감소된 구면 수차를 가집니다.

Illustration of the effect of spherical aberration through the PCX cylinder lens
Figure 1: PCX cylinder lens의 구면 수차 영향에 대한 설명
본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program