제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Better Together: 광학 분야를 대표하는 두 업계의 제휴 체결로 광학 필터의 신속하고 원활한 공급로 마련

Two top brands, Edmund Optics® and SCHOTT, have expanded their collaboration to better serve customer needs.

6/17/2020, Barrington, NJ USA   —

에드몬드 옵틱스와 SHCOTT은 EO의 탁월한 고객 서비스와 신속한 배송을 통해 최고 품질로 연마된 SCHOTT의 광학 글래스 필터를 당사 고객이 쉽게 접할 수 있도록 전략적 제휴를 체결하였습니다.

SCHOTT 첨단 광학 사업부의 부사장인 Marcus Knöbel과 에드몬드 옵틱스의 대표이자 COO인 Samuel Sadoulet은 공동 성명을 통해 “현재 두 기업은 더욱 긴밀한 협업을 추진 중에 있습니다”라고 밝혔습니다. 아울러“파트너십 강화로 두 브랜드를 이용하는 모든 고객에게 더 많은 혜택을 제공할 수 있게 되었습니다”라고 덧붙였습니다.

30년 이상 이어져 온 양사 간의 협업과 이번 신규 파트너십 체결을 통해 특히 소량의 맞춤형 연마 가공 광학 글래스 필터를 필요로 하는 고객의 요구 사항에 적극적으로 대응하면서 최적의 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. SCHOTT에서 취급하는 기성 광학 필터에 대한 문의는 현재 에드몬드 옵틱스를 통해 보다 쉽게 처리할 수 있습니다. SCHOTT와 20년 이상 장기 제휴를 맺어온 에드몬드 옵틱스의 독일 제조 단지인 ITOS 또한 이와 같은 협업 확대를 통해 더욱 다양해진 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

Knöbel 부사장은“프로토타입부터 소량 및 대량 주문 시 필요한 기성품과 맞춤 설계 제품의 원활한 공급로를 마련하고자 체결된 이번 양사 간의 제휴를 통해 유럽내 SCHOTT 소재로 제조되는 부품의 쉽고 빠른 공급이 가능해지면서 중국내 SCHOTT 소재로 광학 부품을 제조 및 공급하는 계획 또한 잇따라 세우고 있습니다”라고 전하였습니다. Sadoulet 대표는 추가적으로“업계를 선도하는 고객 서비스를 보다 광범위한 제품에 적용함으로써 당사 고객에게 유연성이 더해진 솔루션을 제공할 수 있을 것”이라고 밝혔습니다.

에드몬드 옵틱스(EO)와 SHCOTT은 2020년 6월 17일 화상 회의를 통해 공식 파트너십을 체결하였습니다. 해당 동영상은 당사 웹사이트인www.edmundoptics.co.kr/schott에서 확인할 수 있습니다.

EO에 관하여:

Edmund Optics® (EO)는 전세계에서 R&D, 전기 공학, 반도체, 제약, 생명 의학을 비롯해 방산 시장에 필요한 광학, 이미징, 포토닉스 기술을 선도하는 제조 업체입니다. EO는 기성 광학 부품들을 공급하는 세계적으로 가장 큰 기업입니다. 제품 구매는 전화번호 (02) 769 4600으로 연락 주시거나 카탈로그 또는 웹사이트www.edmundoptics.co.kr을 통해서도 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작