제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드 옵틱스, SCHOTT와 함께 중국 내 파트너십 확장으로 광학 필터 글래스에 대한 납기 최소화 및 효율적인 공급 현실화

10/18/2022, Barrington, NJ USA   —

에드몬드 옵틱스는 아시아 지역의 고객이 고품질 광학 글래스 필터를 쉽게 구입할 수 있도록 SCHOTT와 전략적 파트너십을 강화했습니다. 지역별 재고 관리를 통해 표준 필터 유형 및 크기에 맞는 빠른 납품이 가능해졌으며, 지역별 지원을 통해 특정 분야에 적합한 맞춤형 필터를 공급하는 프로세스를 간소화했습니다.

에드몬드 옵틱스가 SCHOTT와 2020년에 처음으로 파트너십을 체결하면서 유럽 지역의 고객은 SCHOTT 소재를 쉽고 빠르게 구입할 수 있게 됐습니다. 최근 이 파트너십이 확대됨에 따라 중국은 물론 아시아 전 지역의 고객이 이러한 혜택을 누릴 수 있게 됐습니다. 지역별 재고 관리와 유연한 솔루션 덕분에 광학 시스템 설계 시 필요한 납기를 최소화할 수 있고, 여러 표준 옵션 중 선택이 가능하며, 특정 요구 사항에 따라 필터를 맞춤 제작할 수 있습니다. 이제 에드몬드 옵틱스와 SCHOTT는 서로의 공급망을 활용하여 중국 내 필터 글래스 시장에 제품을 더 효율적으로 제공할 수 있습니다.

58종의 SCHOTT 필터 글래스를 보유 중이며 길이가 12.5mm, 25mm, 50mm인 원형 및 정사각형 모양으로 주문이 가능합니다. 고객이 특정 요구 사항을 제시하면 이에 필요한 맞춤형 크기대로 커팅할 수 있습니다. 컬러 글래스 필터는 박막 코팅 필터를 대체할 수 있는 비용 효율적인 제품이며, 현미경 시스템, 휴대용 생명 과학 기기, 산업용 측정 장치 등에 적합합니다. 또한, 컬러 글래스 필터의 성능은 입사각(AOI)과 편광에 영향을 덜 받습니다.

SCHOTT 광학 필터 글래스는 높은 순도와 뛰어난 품질로 유명하며 135년 넘게 그 명성을 이어가고 있습니다. 이 필터는 센서 시스템과 의료 장비를 비롯해 다양한 분야에 적합합니다.

이 파트너십에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인해 보세요.

에드몬드 옵틱스 기업 정보:

에드몬드 옵틱스(EO)는 광학, 이미징, 포토닉스 산업을 위해 1942년부터 생명 과학, 바이오메디컬, 검사 산업, 반도체, R&D, 국방 등 다양한 시장에 광학 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 직접 설계 및 제조할 뿐만 아니라 기성 및 맞춤 제작 제품의 대량 생산을 위해 OEM 또한 지원하고 있습니다. 전 세계 12개국 이상에 주요 시설을 운영 중인 에드몬드 옵틱스는 1,100명이 넘는 직원과 함께 하며, 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 고객께서 원하시는 제품은 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr 또는 카탈로그, 전화문의(02-769-4600)를 통해 구매할 수있습니다.

SCHOTT 기업 정보:

선구자적인 정신, 책임감, 협력

이러한 신조는 SCHOTT가 특수 유리 분야의 첨단 소재 제조 업체임을 보여줍니다. 설립자인 Otto Schott는 이 기업의 발명가이자 전 산업 분야의 선구자였습니다. 선구자적인 정신과 열정을 바탕으로 새로운 시장과 분야를 늘 개척하려고 했는데, 이게 바로 SCHOTT가 130년 넘게 #glasslovers를 이끌 수 있었던 원동력입니다. SCHOTT는 34개 국가에 진출했으며, 의료 서비스, 생활 가전, 가전 제품, 반도체 및 데이터 통신, 광학, 산업 자원, 자동차, 천문학 및 항공우주 등 첨단 산업 분야 전문 파트너입니다. 2021년을 기준으로 17,300명의 직원이 25억 유로의 매출을 달성했습니다. 독일에서 가장 오래된 재단 중 하나인 Carl Zeiss 재단에 SCHOTT가 소속되어 있으며, SCHOTT는 배당금을 과학 진흥을 위해 사용합니다. 재단법인인 SCHOTT는 기업의 DNA에 직원, 사회, 환경에 대한 책임을 깊이 새겨왔으며, SCHOTT의 목표는 2030년까지 기후 변화를 막기 위해 노력하는 기업이 되는 것입니다.

www.schott.com/

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작