제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Vision Systems Design 2017 Innovators Awards Program 수상자로 지목된 Edmund Optics®

TECHSPEC® Titan TL Telecentric Lenses Recognized with Silver Award

4/4/2017, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서는 당사 제품인 TECHSPEC® Titan TL Telecentric Lenses가 은상을 수상하였음을 알려드립니다. 이 렌즈는 Vision Systems Design 2017 Innovators Award 프로그램 판정단에 의해 산업용 렌즈로서 최고의 인정을 받게 되었습니다.

The TECHSPEC® Titan TL Telecentric Lenses는 넓은 시야를 필요로 하는 머신 비전 시스템과 계측 용도로 디자인된 다목적 렌즈 제품입니다. 주된 용도로는 자동차 및 전자 기기 검수, 그리고 계측과 계량이 있습니다.

가장 큰 규모의 대형 센서 포맷을 특징으로 하는 렌즈

TECHSPEC® Titan TL Telecentric Lenses는 최적의 정확도를 위해 낮은 왜곡 현상과 0.1°미만의 telecentricity를 선보입니다. 이러한 렌즈는 11.8”, 23”, 1”, 43”의 가장 크기가 큰 대형 센서 포맷을 특징으로 합니다. 당사에서는 16 가지 종류의 모델을 취급하며, 다양한 배율 옵션을 포함해 111mm - 374mm의 working distance로 제공됩니다. 필터의 결합이 용이하도록 렌즈의 뒷면에는 편리한 rear filter holder가 있습니다. 118mm, 182mm, 242mm FOV 버전에는 integrated mounting flange가 1개씩 있어서 mount를 추가하지 않고도 각각의 렌즈를 고정할 수 있으며, 간편한 reference plane을 가지고 있습니다. 카메라 센서의 위치를 변경하기 위해서는 렌즈와 함께 포함된 끼움쇠 (Shim)를 조절하면 됩니다. 조절형 iris와 3-set screw lens mount를 통해 카메라를 간단하게 회전시킬 수 있습니다. RoHS 규정을 준수하는 이 렌즈는 520nm MgF2 anti-reflection 처리 시 λ/4를 특징으로 합니다. 빠른 납기와 우수한 가치를 위해 기성 제품인 TECHSPEC® Titan TL Telecentric Lenses는 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

Vision Systems Design 2017 Innovators Awards 프로그램에 관한 안내

Vision Systems Design 2017 Innovators Awards는 비전과 이미지 프로세스 산업 분야에서 가장 혁신적인 제품을 발굴하고 이를 인정해주는 프로그램입니다. 수상자 발표 및 시상식은 일리노이주 시카고에서 열린 Automate 2017 에서 진행되었습니다. Innovators Award의 선정 기준은 다음과 같습니다: 독창성 및 혁신성을 비롯해 광학 디자이너, 시스템 통합 관리자, 실수요자에 미치는 영향력, 마켓에서 거론되지 않은 니즈에 관한 충족성, 그리고 신규 기술 도입 및 생산성 향상.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작