제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드옵틱스, Inspect Award에서 7년 연속 수상

11/29/2022, Barrington, NJ USA   —

광학 업계를 선도하는 글로벌 광학 부품 제조 업체이자 공급 업체인 에드몬드옵틱스의 TECHSPEC® Athermal Imaging Lenses가 2022 Inspect Award에서 Vision 부문 세 수상작 중 하나로 선정됐습니다. Inspect 매거진이 매년 수여하는 이 상은 독자로부터 선택받은 제품의 제조 업체에게 주어집니다. 올해는 Athermal Lens가 1위를 차지했습니다.

TECHSPEC® Athermal Imaging Lenses는 우수한 MTF 성능을 보여주며 2.5μm 픽셀에 해당하는 200lp/mm가 최대 해상도일 때 콘트라스트가 20% 이상입니다. 초점을 다시 맞추지 않아도 전체 이미지 서클(17.6mm, 1.1” 포맷, 24MP)과 전체 온도 범위(-10°C - +50°C)에서 이러한 성능을 확인할 수 있습니다. TECHSPEC® Athermal Imaging Lenses는 광역학을 적용해 충격과 진동에 견딜 수 있도록 설계됐으며 지상 원격 감지, 드론, 항공우주 등 극한의 환경에 놓인 어플리케이션에 적합합니다.

에드몬드옵틱스는 Inspect Award에서 7년 연속 수상했으며 2019년에는 TECHSPEC® CA Series Fixed Focal Length Lenses, 2020년에는 TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses, 2021년에는 TECHSPEC® Cw Series Fixed Focal Length Lenses로 동상을 받았습니다. 2016년과 2018년에는 TECHSPEC® Cx Series Fixed Focal Length LensesTECHSPEC® Liquid Lens M12 Lenses, 로 은상을 수상했습니다. 그리고 2017년에는 TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses로 금상을 수상했습니다.

TECHSPEC® Athermal Imaging Lenses를 비롯해 에드몬드옵틱스에서 선보이는 기타 다양한 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr의 신규 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스 기업 정보:

에드몬드옵틱스(EO)는 광학, 이미징, 포토닉스 산업을 위해 1942년부터 생명 과학, 바이오메디컬, 검사 산업, 반도체, R&D, 국방 등 다양한 시장에 광학 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 직접 설계 및 제조할 뿐만 아니라 기성 및 맞춤 제작 제품의 대량 생산을 위해 OEM 또한 지원하고 있습니다. 전 세계 12개국 이상에 주요 시설을 운영 중인 에드몬드옵틱스는 1,100명이 넘는 직원과 함께 하며, 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 고객께서 원하시는 제품은 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr 또는 카탈로그, 전화문의(02-769-4600)를 통해 구매할 수있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작