제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls, UV – IR 구간에서 불필요한 반사 및 미광 제거 효과

7/28/2021, Barrington, NJ USA   —

에드몬드 옵틱스(EO)는 업계를 선도하는 글로벌 규모의 광학부품 제조 및 공급 업체로서 광학 시장의 발전 현황과 고객의 니즈를 적극적으로 반영하기 위해 취급 제품군을 지속적으로 확대해 나아가고 있습니다. 이에 발맞춰 더 나은 서비스를 업계에 제공하고자 매월 신제품을 웹사이트를 통해 선보입니다. 이번에 EO에서 새롭게 출시한 제품은 light absorbent foil and films로서 Acktar의 고급 코팅 라인의 확장으로 광흡수 소재를 넓은 면적에 적용하고자 하는 고객에게 보다 폭넓은 선택의 기회를 제공할 수 있게 되었습니다. 이 제품은 25m 길이의 대형 롤 타입 기성품으로서 특정 용도의 요건에 맞게끔 원하는 크기로 재단이 가능합니다. Acktar는 검은색 바탕의 광흡수성 소재를 전문으로 제조하는 업체로서 이러한 소재는 광학 시스템의 미광 및 불필요한 반사를 제거하는 데 주로 사용됩니다.

EO의 기성 광학 부품 중에서도 가장 최근에 추가된 Acktar의 제품은 Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls로서 MaxiBlackTM, Metal VelvetTM, Spectral BlackTM 광흡수 코팅 처리를 특징으로 하며, 25m 길이의 롤 타입으로 공급됩니다. 이와 같은 코팅은 완전 무기질로서 자외선부터 적외선에 이르는 광대역 구간에서 성능을 발휘합니다. 소재 자체는 광범위한 작동온도, 진동에 대한 높은 안정성, 낮은 가스방출을 제공하는 동시에 내구성이 뛰어나 환경적 요건이 까다로운 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. EO에서 취급하는 Acktar 전 제품은 기성품으로서 주문 즉시 출하가 가능합니다. Acktar의 기업 정보 및 EO에서 공급하는 기타 제품 정보는 Acktar와 EO의 파트너십 페이지에서 확인할 수 있습니다.

기타 자세한 사항 및 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 주요 신제품은 www.edmundoptics.co.kr신규 제품 페이지를 참고하기 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작