제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

Acktar Light Absorbent Foil 빛 반사 제거

Spectral absorbance of 99.99%

7/29/2014, Barrington, NJ USA   —

<p>세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics (EO)는 새로 나온<a href="/lab-production/general-tools/acktar-light-absorbent-foil/3634">Acktar Light Absorbent Foil</a>을 소개해 드립니다. 이 제품은 광학 패킹, 레이저 장치 및 플랫폼, IR 시스템 혹은 수동 열제어와 같이 실제 코팅이 실용적이지 못한 어플리케이션에서 빛반사를 제거하는 데 사용됩니다.</p>

<p><em>방사율은 높고 반사율은 낮음</em></p>

<p>Acktar Light Absorbent Foil는 99.99%의 스펙트럼 흡수율을 특징으로 하고 UV에서 IR에 이르는 폭넓은 대역의 성능으로 다재다능한 기능을 제공합니다. RoHS 규정을 준수하는 소재를 이용하기 때문에 방사율은 높으면서도 반사율 및 가스방출은 낮으며 class 1 cleanroom과 호환성을 갖습니다. </p>

<p><em>다양한 표면 장착이 가능한 접착성 후면</em></p>

<p>Acktar Light Absorbent Foil은 미리 규격대로 잘린 패턴 혹은 대형 시트로 제공이 가능하며, 최대 사이즈는 200 x 600mm로서 맞춤형 패턴에 적합합니다. 후면은 접착성이 있기 때문에 다양한 종류의 표면을 장착하는 데 용이합니다. 코팅의 종류에는 foil substrate에 사용하는 Metal Velvet 및 Spectral Black, stainless steel substrate에 사용하는 Fractal Black, aluminum plate substrate에 사용하는 Magic Black이 있습니다. Light Absorbing Foil Sample Kit에는4가지 타입의 코팅 전 종류가 포함되어 있습니다. Metal Velvet Stray Light Control Kit에는 우수한 융통성을 위해 9가지 사이즈의 시트가 포함되어 있습니다. Acktar Light Absorbent Foil은 기성품으로서 즉시 배송이 가능해 빠른 납기와 훌륭한 가치를 제공합니다.</p>

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작