제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드 옵틱스, Colored Glass Diffusers 및 TECHSPEC® Low GDD Ultrafast Mirrors를 포함한 신제품 출시

10/17/2019, Barrington, NJ USA   —

최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스(EO)는 광학 시장 개발 및 고객의 요구를 반영하여 취급 제품을 지속적으로 확장하고 있습니다. 이에 따라 광학 업계에 더 나은 서비스를 제공하고자 매월 신규 제품을 선보입니다. 이번에 새롭게 출시된 제품은 Colored Glass Diffusers와 and TECHSPEC® Low GDD Ultrafast Mirrors로서상세 정보와 함께 제공됩니다.

에드몬드 옵틱스의 신규 Colored Glass Diffusers는SCHOTT의 컬러 글래스 필터 기판으로 제조되며 빛을 분산 및 산란시킬 수 있도록 한쪽 면에 120 Grit 샌드 블래스트 처리가 되어 있습니다. 이 디퓨저는 컬러 글래스 필터 기판과 동일한 투과 및 차단 대역을 가집니다. Colored glass diffuser는 각기 다른 파장에서 분산형 컬러 조명을 생성하기 위해 여러 개의 LED를 이용하는 대신 단일 백색 광원을 사용하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스의TECHSPEC® Low GDD Ultrafast Mirrors는극초단 레이저 빔을 조정하는 용도를 위해 45°입사각에서 높은 반사율을 갖도록 설계되었습니다. 정밀 이온빔 스퍼터링(IBS) 공정으로 군지연 분산(GDD)이 낮고 코팅의 반사율이 높기 때문에 기존의 유전체 레이저 미러보다 산란 및 흡수를 더 효과적으로 감소시킵니다.TECHSPEC® Low GDD Ultrafast Mirrors는설계 파장 범위에서 0에 가까운 GDD를 제공하여 반사 빔의 확산을 최소화함에 따라 펨토초 레이저 펄스 전송에 사용하기 적합합니다.

이 제품들을 비롯해 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 기타 신제품은new products 당사 웹사이트edmundoptics.co.kr신제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

EO에 관하여:

Edmund Optics® (EO)는 전세계에서 R&D, 전기 공학, 반도체, 제약, 생명 의학을 비롯해 방산 시장에 필요한 광학, 이미징, 포토닉스 기술을 선도하는 제조 업체입니다. EO는 기성 광학 부품들을 공급하는 세계적으로 가장 큰 기업입니다. 제품 구매는 전화번호 (02) 769 4600으로 연락 주시거나 카탈로그 또는 웹사이트www.edmundoptics.co.kr을통해서도 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작