제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드 옵틱스, Near-Infrared (NIR) Precision Aspheric Lenses와 TECHSPEC® LS Series Line Scan Lenses를 포함한 신제품 출시

12/12/2019, Barrington, NJ USA   —

광학 전문 기업으로 명성이 있는 에드몬드 옵틱스(EO)는 광학 시장 개발 및 고객의 요구를 반영하여 취급 제품을 지속적으로 확장해 가고 있습니다. 이에 따라 광학 업계에 더 나은 서비스를 제공하고자 매월 신규 제품을 선보입니다. 이번에 새롭게 출시된 제품은 두 가지로서 Near-Infrared (NIR) Precision Aspheric LensesTECHSPEC® LS Series Line Scan Lenses가 있습니다.

Near-Infrared (NIR) Precision Aspheric Lenses는 구면 수차를 제거하도록 설계된 최적의 제품입니다. 이 비구면 렌즈는 컴퓨터로 수치가 제어되는 CNC 공정으로 연마 작업을 거치기 때문에 근적외선(NIR) 스펙트럼 영역에서 정확도가 높은 성능을 제공합니다. 또한 빔의 형태를 유지하기 위해 NA가 높은 디자인 혹은 집광 기능이 요구되는 용도를 위해 NA가 낮은 디자인으로 이용할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC® LS Series Line Scan Lenses는 5μm 픽셀의 82mm 16K line scan camera와 5μm 픽셀의 62.5mm 12k line scan camera용으로 설계된 제품입니다. 이 렌즈는 왜곡이 적고 동축 인라인 조명 또는 area scan sensor를 위한 기능을 제공합니다. 조리개는 f/2.9 - f/22의 조절 범위와 함께 잠금이 가능하며, V-마운트는 손쉬운 조절 및 정렬을 가능하게 합니다. 이 TECHSPEC® LS Series Line Scan Lenses는 이미지 전체에서 균일한 고해상도 성능을 발휘함으로써 전자기기, 평면패널 디스플레이, 반도체 웨이퍼 검사 등의 용도에서 이상적으로 사용할 수 있습니다.

이 제품들을 비롯해 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 기타 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr신제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

EO에 관하여:

Edmund Optics® (EO)는 전세계에서 R&D, 전기 공학, 반도체, 제약, 생명 의학을 비롯해 방산 시장에 필요한 광학, 이미징, 포토닉스 기술을 선도하는 제조 업체입니다. EO는 기성 광학 부품들을 공급하는 세계적으로 가장 큰 기업입니다. 제품 구매는 전화번호 (02) 769 4600으로 연락 주시거나 카탈로그 또는 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr을 통해서도 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작