제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

가우시안 빔을 플랫탑 빔으로 변환하는 레이저 빔 쉐이퍼

9/24/2019, Barrington, NJ USA   —

최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스(EO)는 AdlOptica laser beam shaper를 현재 온라인에서 판매하는 유일한 업체로서 이 레이저 빔 쉐이퍼는 가우시안 빔 프로파일을 100% 효율에 가깝게 flat top 또는 Airy disk 빔 프로파일로 변환하는 데 사용됩니다.

빔 쉐이핑(beam shaping)은 산업 및 레이저 광학 응용과 같이 넓은 분야에 걸쳐 다양한 이점을 제공합니다. 가우시안 입력 빔을 플랫탑 빔으로 변환하면 소재 가공 시 재료를 보다 깔끔하게 절단할 수 있고 신호 대 잡음비가 개선되어 성능은 유지하면서 더 저렴한 레이저를 사용할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 신속한 배송이 가능한 기성 빔 쉐이핑 제품을 취급할 수 있도록 AdlOptica와 협약을 맺었습니다.AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shaper는 내부 포커싱을 발생시키지 않으면서 가우시안 빔 프로파일을 플랫탑 빔 프로파일로 변환하기 때문에 고출력 레이저 용도에 사용하기 적합합니다. 또한 장거리에서도 안정적인 성능을 발휘하며, 일반적인 YAG, 광섬유, CO2 레이저 광원을 위해 각기 다른 설계 파장으로 제공됩니다.

AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shaper는 입력 가우시안 빔을 플랫탑 빔으로 변환하지만, 렌즈 어셈블리를 통해 초점을 맞춘 후에는 플랫탑 빔의 형상이 유지되지 않습니다. 초점을 맺은 지점에서 플랫탑 빔의 프로파일을 달성하려면 AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shaper는 가우시안 빔을 Airy disk 프로파일로 변환해야 합니다. 초점을 맞춘 후에 Airy disk 빔은 초점이 플랫탑 형상이 되도록 합니다. 이 제품은 3-23mm 범위의 입력 빔 직경과 호환이 가능한 일반적인 YAG 파장에서 사용할 수 있도록 다양한 종류의 디자인으로 공급됩니다.

AdlOptica beam shaper는 기성 제품으로서 에드몬드 옵틱스에서 구매할 수 있으며, OEM 및 대량 주문의 경우에는 AdlOptica를 통해 지원됩니다.AdlOptica.

에드몬드 옵틱스에서 취급하는 모든 빔 쉐이핑 제품은Beam Shapers 당사 웹사이트 edmundoptics.co.kr의빔 쉐이퍼 페이지에서 확인할 수 있습니다.

EO에 관하여:

Edmund Optics® (EO)는 전세계에서 R&D, 전기 공학, 반도체, 제약, 생명 의학을 비롯해 방산 시장에 필요한 광학, 이미징, 포토닉스 기술을 선도하는 제조 업체입니다. EO는 기성 광학 부품들을 공급하는 세계적으로 가장 큰 기업입니다. 제품 구매는 전화번호 (02) 769 4600으로 연락 주시거나 카탈로그 또는 웹사이트www.edmundoptics.co.kr을 통해서도 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작