제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

시스템의 간편 결합을 위한 마운트형 광학 부품

1/23/2020, Barrington, NJ USA   —

광학 전문 기업으로 명성이 있는 에드몬드 옵틱스(EO)는 광학 시장 개발 및 고객의 요구를 반영하여 취급 제품을 지속적으로 확장해 가고 있습니다. 이에 따라 광학 업계에 더 나은 서비스를 제공하고자 매월 신규 제품을 선보입니다. 이번에 새롭게 출시된 제품은 두 가지로서 TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) LensesC-Mount Longpass Glass Color Filters가 있습니다.

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses는 광학 시스템과의 간편한 결합을 위해 TECHSPEC®​ MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses를 C-마운트 하우징에 사전 장착한 제품입니다. 각각의 하우징에는 식별이 용이하도록 초점 거리와 재고 번호가 새겨져 있습니다. TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated PCX Lenses는 가시광(VIS) 파장에서 표면 반사율이 <1.75% 미만인 MgF2 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있습니다.

C-Mount Longpass Glass Color Filters는 광학 시스템과의 간편 결합을 위해 당사의 표준 Longpass Glass Color Filters 를 사전 장착한 버전입니다. 이 필터는 식별이 용이하도록 Schott 또는 HOYA 사의 필터 번호를 비롯해 재고 번호가 새겨진 C-마운트 하우징을 특징으로 합니다. C-Mount Longpass Glass Color Filters는 UV, VIS, IR 스펙트럼용으로 이용할 수 있습니다.

이 제품들을 비롯해 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 기타 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr 신제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

EO에 관하여:

Edmund Optics® (EO)는 전세계에서 R&D, 전기 공학, 반도체, 제약, 생명 의학을 비롯해 방산 시장에 필요한 광학, 이미징, 포토닉스 기술을 선도하는 제조 업체입니다. EO는 기성 광학 부품들을 공급하는 세계적으로 가장 큰 기업입니다. 제품 구매는 전화번호 (02) 769 4600으로 연락 주시거나 카탈로그 또는 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr을 통해서도 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작