제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

거친 환경에 적합한 폴라라이저 및 게르마늄 윈도우 신제품 출시

2/27/2020, Barrington, NJ USA   —

광학 부품 공급 업체로 잘 알려진 에드몬드 옵틱스(EO)는 광학 시장의 발전과 고객의 요건을 반영하기 위해 취급 제품을 지속적으로 확대해가고 있습니다. 이에 맞춰 광학 업계에 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 매월 다양한 신제품을 선보입니다. EO에서 이번에 새롭게 출시한 제품은 Corning Polarcor™ Glass PolarizersTECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows로서 둘 다 거친 환경에서 사용하기 적합한 용도로 설계되었습니다.

Corning Polarcor™ Glass Polarizers는 소광비가 높고 NIR 스펙트럼에 대한 삽입 손실이 적습니다. 뿐만 아니라 화학적, 물리적, 열적 손상에 대한 내성이 높기 때문에 고출력 용도에서 사용하기 적합합니다. Corning Polarcor™ Glass Polarizers는 맞춤 주문 제작이 가능하도록 다양한 표준 사이즈로 제공됩니다.

TECHSPEC Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows는 8 - 11.5µm 파장 범위에서 90% 이상의 투과율을 제공하며, MIL-C-675C 규정에 따라 마모 요구 사항을 엄격하게 준수합니다. 또한 이 윈도우는 -80°C부터 +120°C까지의 온도 순환, 염분 용해도를 위한 24시간 액침, 24시간 연속 염수 분부, 모래와 슬러리 혼합물 내에서 5,000회의 와이퍼 진동을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

위 제품에 관한 상세 정보 및 에드몬드 옵틱스에서 선보이는 이외 다양한신규 제품www.edmundoptics.co.kr에 있는 신제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

EO에 관하여:

Edmund Optics® (EO)는 전세계에서 R&D, 전기 공학, 반도체, 제약, 생명 의학을 비롯해 방산 시장에 필요한 광학, 이미징, 포토닉스 기술을 선도하는 제조 업체입니다. EO는 기성 광학 부품들을 공급하는 세계적으로 가장 큰 기업입니다. 제품 구매는 전화번호 (02) 769 4600으로 연락 주시거나 카탈로그 또는 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr을 통해서도 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작