제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

기성 광학 부품의 신규 사이즈 및 광학 코팅 출시 확대로 쉽고 빠른 프로토타입 제작 가능

6/29/2021, Barrington, NJ USA   —

에드몬드 옵틱스(EO)는 세계적으로 잘 알려진 광학 부품 공급 업체로서 광학 시장의 발전 현황과 고객의 니즈를 적극적으로 반영하기 위해 취급 제품군을 지속적으로 확대해 나아가고 있습니다. 이에 발맞춰 더 나은 서비스를 업계에 제공하고자 매월 신제품을 웹사이트를 통해 선보입니다. 에드몬드 옵틱스는 프로토타입 제작 시 비용을 절감하고 납기를 단축할 수 있도록 기성 광학 부품의 사이즈 및 광학 코팅을 새롭게 추가하기로 하였습니다. 이처럼 취급 제품의 다양성을 확장함으로써 주문 즉시 출하가 가능할 뿐만 아니라 소량의 프로토타입 제작 시 고가의 맞춤 서비스를 이용해야 하는 필요성 또한 줄어들어 단기 내에 프로토타입을 필요로 하는 용도에 다양한 이점을 제공할 수 있게 되었습니다.

TECHSPEC® Sapphire Windows는 사이즈와 코팅 옵션이 새롭게 추가된 제품군 중 하나입니다. 이 윈도우는 단일 결정체인 알루미늄 산화물(Al2O3) 사파이어로 제조되고 이용 가능한 총 파장 범위가 400 - 5000nm로 확대된 적외선 광대역 무반사(BBAR) 신규 코팅 옵션과 함께 제공됩니다. 또한 표면 경도가 매우 뛰어나고 열전도성 및 유전상수가 높을 뿐만 아니라 산성 및 알칼리성에 강한 내화학성을 띰에 따라 거친 환경에서의 용도에 안성맞춤입니다.

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors에는 Ti:sapphire 레이저용으로 설계된 이전 코팅 외에도 Yb-doped 레이저용 800 - 1150nm 파장에 적합한 새로운 코팅 옵션이 추가되었습니다. 이 미러는 군지연 분산(GDD)이 0 ±20fs2로 매우 낮기 때문에 광대역 대역폭을 요구하는 저출력에서 중출력 범위의 극초단 용도에 안성맞춤입니다.

위 제품을 비롯해 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 기타 다양한 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr신규 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작