제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

에드몬드옵틱스, 더 다양한 이미징 필터 공개로 원활한 시스템 통합 지원

10/25/2022, Barrington, NJ USA   —

광학 업계를 선도하는 글로벌 광학 부품 제조 및 공급 업체인 에드몬드옵틱스는 보다 다양한 종류의 Mounted Machine Vision Filter 제품 재고를 확충하였습니다. 이번에 새롭게 선보이는 제품은 350종 이상의 폴라라이저, 컬러 필터, ND 필터로 다양한 이미징 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 각 필터는 동일한 나사 타입과 파장 영역을 사용하기 때문에 에드몬드옵틱스의 TECHSPEC® 이미징 렌즈와 원활하게 페어링할 수 있습니다.

Mounted Machine Vision Filters제품은 일반적인 LED와 사용하기에 최적화된 컬러 필터 라인입니다. 이 필터는 투과율이 85% 이상이고 탁월한 차단 기능을 갖추고 있어 현재 취급 중인 특수 TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters제품을 대체하기에 적합합니다. Machine Vision Absorptive Neutral Density Filters제품과Mounted Machine Vision Glass Linear Polarizers 제품은 빛번짐을 감소시키고 픽셀 포화도를 최소화하는 데 적합합니다. 40-20의 표면 품질 덕분에 선명한 고품질 이미지를 제공합니다.

프로토타입 제작 시 새로운 Machine Vision Filter Kit를 사용할 수 있습니다. 키트마다 가장 흔하게 사용되는 크기의 필터가 종류별로 있어 여러 부품을 신속하게 테스트할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스에서 선보이는 기타 다양한 신제품은 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr의 신규 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스 기업 정보:

에드몬드옵틱스(EO)는 광학, 이미징, 포토닉스 산업을 위해 1942년부터 생명 과학, 바이오메디컬, 검사 산업, 반도체, R&D, 국방 등 다양한 시장에 광학 부품을 공급해온 세계 최고의 광학 전문 기업입니다. EO는 광범위한 광학 부품, 다중 요소 렌즈, 이미징 시스템, 광기계 장비를 직접 설계 및 제조할 뿐만 아니라 기성 및 맞춤 제작 제품의 대량 생산을 위해 OEM 또한 지원하고 있습니다. 전 세계 12개국 이상에 주요 시설을 운영 중인 에드몬드옵틱스는 1,100명이 넘는 직원과 함께 하며, 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. 고객께서 원하시는 제품은 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr또는 카탈로그, 전화문의(02-769-4600)를 통해 구매할 수있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작