제품이 장바구니에 추가됨
All Press Releases

TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses 신속한 오토포커스 제공

Combines telecentricity with the flexibility of a liquid lens

11/1/2018, Barrington, NJ USA   —

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 에드몬드 옵틱스는 새로 출시된 TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses를 선보입니다. 두 개의 렌즈가 합쳐진 이 다기능 렌즈는 telecentric lens의 이미징 성능에 liquid lens의 다양한 기능이 결합된 제품입니다. 또한 독특한 디자인이 적용되어 심도를 신속하게 조절해야 하는 계측, 계량, 배치 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

작동 거리를 빠르게 조절하면서도 telecentricity의 성능 유지 가능

TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses는 시차(또는 원근법) 오류를 제거한 telecentric lens만의 독특한 성능에 전자식 초점 조절이 가능한 liquid lens의 기능이 접목된 제품입니다. Liquid lens는 주로 곡률을 조절하면서 telecentric lens의 초점을 맞출 때 사용됩니다. 이 통합형 설계 방식은 작동 거리의 신속한 조절을 가능하게 하면서 전체 작동 거리 영역에서 telecentricity, 왜곡, 이미지 성능을 그대로 유지시켜줍니다. 제품 내에 결합되어 있는 liquid lens는 피사체의 초점을 빠르게 조절할 수 있도록 신속한 오토포커싱 기능을 제공하기 때문에 머신 비전 용도에 적합한 반면 telecentric lens는 liquid lens만큼 빠른 초점 조절을 제공하지 못합니다.

0.15X - 0.75X 범위의 기본 배율을 갖춘 네 가지 모델로 제공

TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses는 기본 배율(PMAG)이 0.15X, 0.25X, 0.37X, 0.75X인 네 가지 모델로 제공됩니다. RoHS 규정을 준수하는 C-Mount telecentric lenses는 ½”의 최대 카메라 센서와 f/10의 구경을 특징으로 합니다. Optotune Industrial Electric Lens Driver와 Hirose cable은 둘 다 별도로 판매되며 liquid lens의 전류를 제어하는 데 사용됩니다. TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses 및 액세서리는 항시 재고가 있는 기성품으로서 주문 즉시 배송이 이루어집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작