제품이 장바구니에 추가됨

Holographic diffraction grating과 ruled diffraction grating의 차이점은 무엇입니까?

회절 격자(diffraction grating)는 일반적으로 다색(백색)광을 파장 구성 요소로 분리(회절)하는 광학 부품입니다. 각 그레이팅은 여러 번 복제가 가능한 고정밀 마스터 그레이팅으로 제조됩니다. 당사에서 취급하는 모든 그레이팅 제품은 이와 동일한 복제 과정을 통해 제조되기 때문에 마치 복제품과 같습니다. Ruled 및 holographic grating은 마스터 그레이팅을 통해 제조되는 방식 뿐만 아니라 표면 형상에서 큰 차이를 보입니다. 두 가지 유형 다 평평한 유리 기판에 미러 코팅이 되고 일련의 수직 평행성을 보이는 촘촘한 간격의 그루브(홈)를 갖습니다. Ruled grating은 특정 파장(블레이즈)에서 효율성이 최대치가 되도록 특정 각도(블레이즈 각)로 기울어진 톱니 모양의 그루브 프로파일을 특징으로 합니다. 하지만 holographic grating은 사인파 횡단면을 가지고 있어 이러한 패턴으로 인해 눈부심이 쉽게 발생하지 않으며 효율성은 대개 동급의 ruled grating에 비해 저조합니다. 다만, 그루브 간격 대 파장의 비율이 1에 가까울 때 holographic grating은 사실상 ruled grating과 동일한 효율성을 갖게 됩니다. Ruled grating에는 고스트 반사를 야기시키는 간격 오차가 없기 때문에 광학 제조 기술에 따라 master holographic grating 역시 기계로 제조되는 master ruled grating보다 미광 발생이 감소합니다.

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작