제품이 장바구니에 추가됨

반사형 그레이팅과 투과형 그레이팅 간의 차이점은 무엇입니까?

그레이팅은 회절을 이용해 다색광(혹은 다파장)을 파장 구성 요소로 분리하는 역할을 합니다. 회절은 파장과 크기가 비슷한 표면에 입사하는 빛이 특정 각도에서 분산되는 과정을 일컫습니다. 이처럼 회절이 일어나는 각도는 빛의 파장에 따라 달라집니다(위에 있는 그레이팅 방정식 참조). 따라서 다색광은 개별 파장마다 별도의 회절 각도를 갖게 됩니다. 즉, 회절 각도에 생기는 차이로 인해 빛이 파장 구성 요소로 나뉘게 됩니다. 투과형 그레이팅의 경우 회절광은 회절 각도와 동일한 각도로 투과됩니다. 반사형 그레이팅의 경우 빛은 먼저 그레이팅에 의해 회절된 뒤 회절 각도와 동일한 각도로 코팅에 의해 반사됩니다. 반사형과 투과형 그레이팅 둘 다 회절 격자 방정식을 따릅니다.

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작