제품이 장바구니에 추가됨

독특한 디자인으로 장착 응력과 변형 최소화

 

미러의 후면에 스템(stem)이 돌출된 기하학적 구조로서 현재 특허 출원중

 

반사 표면 상에 장착 응력이 크게 감소하여 표면 변형 방지

 

스템으로 장착 시 표면 응력과 위치 안정성이 효과적으로 분리

 

유사한 성능을 가진 기존의 미러보다 비용 감소

플랫 미러를 키네마틱 마운트 가장자리 쪽으로 장착하면 미러 표면에 응력이 가해집니다. 이에 따라 왜곡이 발생하면서 반사 웨이브프론트의 품질이 저하하는 결과가 초래되고 특히 고품질 미러일수록 이러한 단점이 더욱 부각되어 나타납니다. 반면에 stemmed mirror는 미러 후면에 돌출된 소형 직경의 "stem"에 장착되어 미러 표면의 응력이 크게 감소하고 안정성은 향상되면서도 비용이 줄어들어 고가의 복잡한 키네마틱 마운트와 기존 미러의 대체품으로 사용할 수 있습니다.

 기존의 미러가 가지고 있는 단점은?

First surface mirror에 지정된 평탄도는 최종 사용 시 실제 평탄도를 반영하지 않을 수 있습니다. 이는 마운트에 미러를 위치시키고 고정을 위해 압력을 가하면 표면에 변형을 일으켜 반사 웨이브프론트의 품질을 저하할 수 있기 때문입니다. 에드몬드 옵틱스의 실험 사례를 예로 들어, 당사 엔지니어가 λ/10 평탄도의 기존 미러를 장착하면서 최대 12 in-oz 토크의 힘을 손으로 가해 고정시킬 때 이와 같은 결과가 나타났으며, 결국 사양이 2배로 변하면서 평탄도가 λ/5까지 저하한다는 것을 알 수 있었습니다.

 해결책: Stemmed Mirror

Stemmed mirror는 특유의 기하학적 구조를 지닌 모놀리식(일체형) 유리 기판으로 제조됩니다. Stemmed mirror와 기계식 마운트 사이의 모든 접촉은 미러의 스템을 통하기 때문에 미러 표면에 가해지는 응력이 크게 감소합니다(그림 1). 단순 키네마틱 마운트는 성능에 큰 영향을 미치지 않으면서 높은 수준의 안정성으로 stemmed mirror를 고정할 수 있습니다. 평탄도를 비슷하게 유지하면서 기존의 미러를 고정하기 위해서는 더 복잡한 고가의 키네마틱 마운트를 사용해야 합니다. 따라서 총 비용면에서 비슷한 수준의 평탄도를 유지하기 위해 복잡한 마운트를 사용하는 기존 미러에 비해 단순 마운트를 사용하는 stemmed mirror가 더 저렴하다고 볼 수 있습니다.

The mirror stem is secured in a kinematic mount, decoupling mounting stability from the flatness of the mirrored surface.
그림 1: 미러의 스템은 키네마틱 마운트에 고정된 채 미러 표면의 평탄부에서 마운팅 안정성을 분리시킴.

λ/10 stemmed mirror와 λ/10 conventional first surface mirror에서 유발되는 광학 수차의 수준을 정량화하기 위해 제어 가능한 정도의 토크(torque)를 가하며 양쪽에 동일한 키네마틱 마운트를 배치하였습니다. 그림 2에 나와 있듯이 stemmed mirror는 최대 12 in-oz의 토크를 가해도 λ/10의 평탄도를 유지한 반면 기존 미러는 동일한 토크를 가해도 본래의 사양을 벗어나 최종적으로 λ/5의 평탄도를 보여주었습니다. 또한 그림 2를 통해 광학 수차를 원인별로 분류한 결과 가장 유해한 수차는 비점수차이고 그 다음 배율 오류임을 알 수 있습니다.

Stemmed Mirrors were shown to maintain surface flatness better than conventional mirrors by a factor of 2. Stemmed Mirrors were shown to maintain surface flatness better than conventional mirrors by a factor of 2.
그림 2: Stemmed Mirror가 기존의 미러보다 2배 더 나은 표면 평탄도를 유지하는 것으로 나타남.

에드몬드 옵틱스의 Stemmed Mirror 제품

TECHSPEC

Stemmed Mirrors

  • 간소화된 디자인으로 장착 시 미러 표면의 응력(Stress) 감소
  • 용융 실리카 소재의 모놀리식 구조
  • 특허 출원중
TECHSPEC

E-Series Kinematic Mounts

  • 실험 및 OEM 시스템에 필수품인 마운트
  • 경제적인 가격대
  • 0.5”- 4.0” 직경의 버전으로 제공
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) 조절 나사
TECHSPEC

Kinematic Circular Optical Mounts

  • 100 TPI로 미세 조절 가능
  • Fingercuts로 편리함과 정확도
  • Tip/Tilt 범위: ±5도

자주 묻는 질문(FAQ's)

FAQ  에드몬드 옵틱스에 취급하는 Stemmed Mirror에는 어떠한 코팅을 적용할 수 있습니까?
당사에서 취급하는 표준 Stemmed Mirrors 제품은 비코팅으로 공급되거나 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버와 같은 금속 코팅을 적용할 수 있습니다. 이외 코팅 유형의 경우 당사로 문의 바랍니다.
FAQ  Stemmed Mirror는 정확히 어떠한 이유로 특허 출원 중입니까?

Stemmed Mirror의 변형 및 표면 응력을 최소화하는 특유의 기하학적 디자인은 미국 임시 특허 출원 번호 63/080,154에 따라 특허 출원 중에 있습니다.

기술 자료

어플리케이션 노트

이론적 설명, 연관 공식, 그래픽 삽화 등 기타 내용을 포함한 기술적 정보와 어플리케이션.

금속 미러 코팅
읽어보기  

광학 부품 규격 이해하기
읽어보기  

동영상

간단한 조언부터 어플리케이션을 기반으로 제품의 이점까지 보여주는 데모 영상.

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정 
시청하기  

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작