제품이 장바구니에 추가됨
Future of Optical Filters

광원, 디지털 센서, 그리고 코팅 챔버 기술이 나날이 향상됨에 따라 광학 필터 역시 자연스레 진화하고 계속해서 발전해 나아갑니다. 광학 필터의 경우 오토메이션, 에너지, 의료 이미징, 보안 및 다중 요소 광학 시스템과 같이 가장 요건이 까다로운 어플리케션 일부에 있어서 매우 중요한 역할을 하는 부품입니다.

이러한 광학적 진보에는 flexible thin film polymer와 IR grade material (예: 실리콘, 게르마늄)과 같은 신규 기반의 개발이나 UV와 IR 스펙트럼에서 높은 투과율과 차단율을 갖는 필터를 만들어낼 수 있는 새로운 화학품 및 혼합물의 개발이 요구됩니다. 코팅 챔버 기술의 발전은 결과적으로 1nm 미만의 밴드폭과 1% 미만의 허용 오차를 갖는 고정밀 필터 생산을 이끌어 냈으며, 실제 최고의 line spectrophotometer가 가지고 있는 한계까지 도달하였습니다. 각각의 발전을 토대로 허용오차와 제품 사양이 훨씬 더 최적화되었기에, 표면 품질, 표면 평탄도, 평행성 및 투과 웨이브 프런트가 향상된 정밀 기반(substrate)을 더욱더 제대로 표현할 수 있게 되었습니다.

신소재, 서브나노미터의 제품 사양, deep UV - far IR의 스펙트럼 적용 범위, 그리고 다방면으로 개선된 허용오차를 통해 대부분의 고객과 정밀 어플리케이션에 필요한 옵틱 및 포토닉스도 꾸준한 발전을 이룰 것입니다.

Ultra-Narrow Designs

극히 좁은 대역폭의 디자인

지난 수년간 laser line filter는 1.5 – 2nm 정도의 굉장히 좁은 대역폭을 지녀왔으나, 새로운 코팅과 계측 기술의 발전으로 현재는 가시광 영역에서 1nm 미만의 대역폭을 달성할 수 있게 되었습니다. 이러한 정밀성은 단일 photon, Raman 및 기타 이미징 어플리케이션에 유리하게 작용하여 포착이 어려운 미세한 시그널도 감지할 수 있게 될 것입니다.

그림 1 (좌): 355nm와 533nm Ultra-Narrow Bandpass Filter의 투과율 그래프
Broadening Spectral Range

스펙트럼 영역의 확장

Hard coated filter는 주로 400 – 1800nm의 VIS와 NIR 스펙트럼 영역에서 초점을 맞추는 데 사용됩니다. 최근에는 광학적 진보와 더불어 코팅 및 소재 디자인의 기술적 발전으로 가용 범주가 UV와 IR까지 (최저 250nm부터 최고 7300nm) 확장되었습니다.

그림 2 (좌): 7.30µm, 25mm Diameter, Infrared Longpass Filter (#68-656)의 투과율 그래프
Broadening Spectral Range

얇고 유연한 소재

Ultra-thin, flexible filter는 독특한 압출성형 가공을 이용해 제작되며, 200µm의 얇은 두께를 갖는 중합 소재 디자인을 특징으로 합니다. 이러한 필터는 유연성을 띄어 구부리기 쉽고 스크래치가 잘 발생하지 않아 복잡한 외관의 크기가 작은 대다수의 광학 시스템과 결합이 가능합니다.

그림 3 (좌): All-Polymer Flexible Filter의 구조

Tighter Tolerances and Specifications

Sputtering platform은 필터에 코팅을 입히는 데 사용되며, 유해 온도, 압력 및 고속으로 돌아다니는 입자들을 수반합니다. 따라서, flat filter의 표면을 본래와 같이 청결하게 유지하는 것이야말로 도전 과제임을 입증합니다. 평행성, 표면의 품질, 투과 웨이브 프런트, 도수(파워) 및 불규칙성과 같은 표면 스펙들은 기존의 magnetron and ion-beam sputtering platform으로는 어려움이 따릅니다. 이러한 기술의 발전은 결과적으로 필터의 표면 허용오차를 더욱 엄격하게 적용할 수 있게 만들어줍니다.

그림 4 (우): 광학 필터 코팅에 사용되는 EO Sputtering Platform
Tighter TOlerances

EO의 차세대 광학 필터

Edmund Optics®에서는 광학 필터 제품의 사양과 허용오차를 지속적으로 향상해 나아가고 있습니다. 아래의 리스트는 최근에 개선된 광학 필터의 역량 중 일부를 보여줍니다.

 

20-10의 Surface Quality

 

λ/10 P-V의 Surface Flatness

 

λ/20 RMS의 Transmitted Wavefront

 

최저 250nm의 UV 파장과 4000nm에 근접한 IR 파장

 

최소 200µm의 필터 두께

그림 5: TECHSPEC® High Performance Fluorescence Dichroic Filter 의 Surface와 Wavefront Map

광학 필터 제품군 둘러보기

TECHSPEC® High Performance Fluorescent Dichroic Filters

TECHSPEC® High Performance OD 4 Longpass Filters

TECHSPEC® High Performance OD 4 Shortpass Filters

TECHSPEC® High Performance OD 4 Shortpass Filters

자주 묻는 질문(FAQ's)

FAQ  Edmund Optics®에서는 얇고 유연한 소재로 제작된 필터를 취급합니까?
네, Edmund Optics®는 매우 얇은 폴리머 레이어로 제작되는 Ultra-Thin Longpass Filters 계열을 취급하고 있습니다. 이러한 필터는 스크래치가 잘 생기지 않으며, 200-500µm의 두께를 지닙니다.
FAQ  Edmund Optics®에서 구매할 수 있는 필터 중에서 지름이 가장 큰 것은 어떠한 제품입니까?

Edmund Optics®에서 생산하는 필터 중에서 지름이 가장 큰 제품은 300mm입니다. Sputtering과 coating이 가지고 있는 한계로 인해 이러한 대형 기반(substrate) 제작 시 주된 관심사는 허용 오차와 균일함입니다.

FAQ  가장 많이 이용되는 필터의 기반(filter substrate)은 무엇입니까?

필터 기반에 일반적으로 사용되는 소재로는 fused silica, N-BK7, float glass가 있습니다. 최근에는 실리콘과 게르마늄과 같은 IR crystalline을 비롯해, 플루오르화물, 그리고 폴리머 및 플라스틱이 트렌디한 소재로 부상하고 있습니다.

FAQ  어플리케이션에 적합한 필터를 어떻게 선정할 수 있나요?

고객의 어플케이션에 어떠한 유형의 필터가 필요한지 결정하는 것이 첫 번째 단계입니다. 기본적인 필터 유형으로는 shortpass, longpass, bandpass, dichroic, notch, neutral density가 있습니다. 각각의 유형마다 서로 다른 어플리케이션에 더 도움이 될만한 독특한 특성을 가지고 있습니다. 필터에 따라서 스펙트럼의 투과 또는 차단 범위가 다르기 때문에 두 번째 단계에서는 원하는 파장대를 선택해야 합니다. 예를 들어, UV Cut-Off (또는 Longpass) filter는 스펙트럼의 VIS와 IR 영역은 둘 다 투과하지만 UV 영역은 차단합니다.

FAQ  광학 필터가 기울어지면(tilting) 어떠한 문제가 발생합니까?
일반적으로 입사각이 증가하게 되면서, 필터의 투과 곡선이 더 낮은 파장대로 이동할 것입니다. 광학 시스템의 중심으로부터 각도가 커지게 되면서 결과적으로 수직선 상의 위치에서부터 광학 시스템까지 필터가 똑같이 기울어지게 될 것입니다. 경사진 각도가 더 커질수록, 투과 곡선은 더 또렷해지기 시작할 것이며, 이로 인해 꾸준히 투과율이 저하되고 투과 곡선의 슬로프가 바뀔 것입니다. 온도가 증가할 때 역시 이와 유사한 결과를 보입니다. 간섭 필터(Interference filter)는 입사각과 온도에 가장 예민한 특성을 띱니다.
FAQ  Edmund Optics®에서는 어떠한 유형의 필터를 제작할 수 있습니까?
Edmund Optics®에서 제작하는 필터의 종류로는 fluorescence, dichroic, narrow bandpass, multi-bandpass, notch, neutral density, shortpass, longpass filter가 있습니다. 당사에서 취급하는 기본 필터로는 요건을 충족할 수 없다면, 맞춤 제작(custom) 솔루션에 대해 문의 주십시오.

관련 자료

어플리케이션 노트

이론적 설명, 연관 공식, 그래픽 삽화 등 기타 내용을 포함한 기술적 정보와 어플리케이션.

광학 필터
읽어보기  

광학 필터의 배치 방향 
읽어보기  

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작 
읽어보기  

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters 
읽어보기  

동영상

간단한 조언부터 어플리케이션을 기반으로 제품의 이점까지 보여주는 데모 영상.

새로운 광학 코팅: 소개
시청하기  

광학 필터 코팅: 기존의 코팅과 Hard-Sputtered 코팅의 비교
시청하기  

관련 페이지

관련 제품, 역량 및 개념 등을 기술한 웹사이트의 부가 페이지들

Ultra-Thin Longpass Filters
더 알아보기  

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작