제품이 장바구니에 추가됨
광학 필터의 배치 방향

광학 필터의 배치 방향

광학 필터에 관한 가장 일반적인 질문 중 하나는 특히, 필터의 어느 면이 입사광을 향해야 합니까?와 같이 필터의 방향과 연관이 있습니다. 어느 어플리케이션에서든, 필터의 코팅면이 광원을 향하도록 필터를 배치해야 합니다.

코팅 처리된 면의 반대 표면에 anti-reflective (AR) coating 처리를 해주면, 원하는 파장대에서 투과율을 향상시켜주면서, 설계 파장 외의 넓은 스펙트럼 영역을 차단할 수 있습니다.

극도로 예민한 어플리케이션의 경우에는 필터의 방향을 반드시 올바르게 배치해야 합니다. 다만, TECHSPEC® Filters는 어느 방향에서도 스펙과 일치하는 성능을 보여줄 것입니다.

Edmund Optics® Filters의 참조 표기

  • 마운트된 모든 종류의 Edmund Optics® Filters에는 마운트된 쪽에 화살 표시가 있어 코팅이 된 면을 빠르게 확인할 수 있습니다.
  • 마운트가 되지 않은 Edmund Optics® Filters에는 clear aperture의 바깥쪽 가장자리에 소형 펜슬이나 잉크 마크가 있어서 코팅이 된 면을 확인할 수 있습니다.
Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
그림 1: 코팅이 된 필터 면 S1을 화살표 방향으로 알려주는 필터의 배치. S2에는 Anti-reflective (AR) coating이 적용됨.

관련 제품

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

관련제품

 

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작