제품이 장바구니에 추가됨
 
활용 산업 분야
 

활용 산업 분야

광학 및 인접 산업 분야에서 80년이 넘는 경험을 바탕으로 가장 많은 광학 부품을 보유하고 있고 최첨단 제조 기술까지 갖춘 에드몬드옵틱스(EO)는 다양한 시장에서 솔루션을 구현할 수 있는 서비스와 제품을 제공하여 성능 향상뿐만 아니라 새로운 시장 기회를 창출할 수 있는 발판을 마련합니다.

 
 
 

의료 진단 및 장비

EO의 필터는 형광 이미징, 유세포 분석, OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영), qPCR 장비, 검안경, 맥박 산소 측정기 등 수많은 의료 진단 및 장비에 사용됩니다! 광학 기술이 이러한 디바이스에 활용되면서 코로나19는 물론 암, 시력 감퇴 등 다양한 질환을 발견, 진단 및 치료할 수 있습니다. EO는 의료 장비에 들어가는 광학 부품을 공급하기 위해 ISO 13485 인증을 취득하였으며 프로젝트 요건에 맞는 광학 필터를 제조합니다. EO는 OEM 필터 제조 서비스를 제공할 뿐만 아니라 전체 빔 경로상의 부품을 제조할 수 있습니다. 프로젝트 요건 관련해서는 전문가와 상담하세요!

 
 
 

농업

EO의 필터는 원격 감지, 이미징 등 여러 정밀 농업 기술에 필수적인 요소로 농부가 농작물의 영양 상태, 토양의 상태, 가뭄 정도가 꽤 정확하게 모니터링된 정보에 입각하여 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 또한, 스펙트럼 분석을 통해 해충, 질병 및 영양 결핍을 쉽게 발견할 수 있어 농작물 보호 및 관리를 위한 적시 개입이 가능합니다. EO는 고객의 프로젝트 요건에 맞는 광학 필터를 제조하며 물리적/환경적 내구성 테스트 등을 거치는 제품 인증 서비스를 제공할 수 있습니다. 프로젝트 요건 관련해서는 전문가와 상담하세요!

 
 
 

식음료

EO의 필터는 식음료 산업 내 다양한 어플리케이션에서 중추적인 역할을 하며 식품 선별 및 원료 품질 평가를 용이하게 하고 가공 중 오염 물질 및 이물질을 검출하는 데 활용됩니다. 또한, 라벨링 정확도와 밀봉 완전성을 검증하는 포장 검사에 필수적인 요소입니다. EO는 고객의 프로젝트 요건에 맞는 다양한 광학 필터를 제조하며 물리적/환경적 내구성 테스트 등을 거치는 제품 인증 서비스를 제공할 수 있습니다. 프로젝트 요건 관련해서는 전문가와 상담하세요!

 
 
 

환경

EO에서 제조되는 필터는 물론 일반적인 광학 필터의 경우 환경 산업 내 여러 어플리케이션에 필수적인 요소입니다. 광학 필터는 분광광도계에 활용되어 수역의 탁도, pH, 미생물 농도 등의 수질 지표를 측정하고, 분광학적 분석을 통해 대기질 및 수질 측정 샘플에서의 오염 물질 검출 및 오염 정도 정량화를 용이하게 하며, 폐수의 UV 살균에 사용되고, 토지 피복 변화, 식생 건강 상태 및 대기질 모니터링을 위한 원격 감지 기술에 도움을 줍니다.

EO는 고객의 프로젝트 요건에 맞는 광학 필터를 제조하며 물리적/환경적 내구성 테스트 등을 거치는 제품 인증 서비스를 제공할 수 있습니다.

 
Edmund Optics logo

EO가 제공하는 핵심 서비스 3가지

광학마켓

광학 및 포토닉스 업계의
유명 브랜드와 제품을
취급하는 원스톱 쇼핑몰

광학 부품 및 제품 제조

고품질의 광학 및 이미징
부품은 물론 시스템에 대한
맞춤 제작과 대량 생산 지원