EO는 자체 광학 필터의 극대화된 성능을 보장하기 위해 테스트를 다양하게 수행합니다. 필터에 사용되는 계측 장비는 다음과 같습니다.
PerkinElmer LAMBDA 분광광도계
Agilent Cary 분광광도계
Keyence 측정기
맞춤형 고성능 분광광도계(최대 OD 8.0의 차단율 측정)
환경 제어형 웨이퍼 보관함
Keyence 이미지 측정기
Agilent Cary 7000 분광광도계
체계적인 글로벌 규정 준수 시스템
철저한 예방 및 시정 조치 절차
지속적 개선을 위한 노력
ISO 9001:2015 인증 획득 및 ITAR 규정 준수
EO는 80년 넘게 고품질의 광학, 이미징 및 광기계 부품을 제공해 온 신뢰할 수 있는 공급 업체입니다. 제품과 절차상의 품질을 보장하기 위해 매 순간 최선을 다하고 믿을 만한 맞춤형 테스트를 계속 제공하기 때문에 광학 어셈블리가 프로젝트 요건에 부합하는지 확인할 수 있습니다. EO는 ISO 9001 인증 표준에 따라 숙련된 직원이 모니터링하면서 가장 혁신적인 광학 테스트를 받는 엄격한 글로벌 품질 관리 프로그램을 채택했습니다. EO가 제조하는 제품은 품질 관리 프로그램을 통해 엄격하고 철저한 테스트를 거치며, 내부의 글로벌 품질 관리 절차와 ISO, MIL-SPEC 등 여러 표준을 준수합니다.
EO는 사양과 성능 요건에 따라 제품의 성능, 기능 및 물리적 속성의 일관성을 설정하고 유지하는 문서 접근 제어 프로세스 시스템을 활용합니다. 이와 같은 절차는 전체 수명 주기에 걸쳐 기성품, 맞춤형 제품 등 제품 전체에 적용됩니다.
EO는 소프트웨어 앱(예: SAP)과 이러한 프로세스를 결합하여 항상 정확하게 제품을 생산할 수 있도록 관리하고 있습니다.
EO는 미국 뉴저지주 배링턴에 위치한 본사를 포함한 여러 시설에서 ISO 9001 인증을 받았음을 공표하게 되어 기쁘게 생각합니다. EO는 숙련된 직원이 모니터링하면서 가장 혁신적인 광학 테스트를 받는 엄격한 글로벌 품질 관리 프로그램을 채택했습니다.
EO가 제조하는 제품은 품질 관리 프로그램을 통해 엄격하고 철저한 테스트를 거치며, 내부의 글로벌 품질 관리 절차를 준수합니다.
EO는 방산물자의 제조 및 수출 활동을 통제하는 정부 규정인 ITAR(국제무기거래규정)을 준수합니다.
EO는 ITAR 등록 기업으로 해당 규정을 준수하면서 엄격한 기밀 유지를 약속하고 광학 부품을 제조합니다. ITAR 규정에 따르면 방위 및 군사 기술과 관련된 정보나 자료는 국무부의 승인을 받지 않으면 미국인이 아닌 사람이 공유받을 수 없습니다.
따라서 EO에서 광학 부품을 구매할 경우 주문 정보는 기밀로 유지됩니다. EO는 제조 공장뿐만 아니라 기밀문서 및 자료의 보안을 유지하기 위해 최선을 다합니다. EO는 ITAR 등록 기업으로 광학 부품을 제조하는 데 있어 해당 규정은 물론 모든 연방 규칙 및 규정을 준수하므로 안심할 수 있는 제조 업체입니다.