제품이 장바구니에 추가됨

광학 부품 마운트 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics는 다양한 kinematic, bar-type, translating, ring, 그리고 모듈형 마운팅 부품을 공급합니다. 용도에 맞는 광학 마운트를 선택하기 전에 필요한 조절 유형, 조절의 정밀도, 그리고 전체 조절 범위를 검토하는 것이 중요합니다. Katie Schwertz, Opto-Mechanical 엔지니어가 degrees of freedom, 정밀 얼라인먼트용 힌트, 그리고 광학 부품 마운트를 위한 기타 주요 개념을 설명합니다.

관련제품

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

제품 개요

}
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작